This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:是否可以控制 LVDS 输出?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592150/sn65dsi84-if-can-control-lvds-output

器件型号: SN65DSI84

您好的团队、

DSI84 是否可以通过寄存器控制 LVDS 输出和关断? 如果您有任何问题、请告诉我;后端 LCD 屏幕的上电和断电时序对 LVDS 视频流时序有要求。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一 

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    数据表中有一个“9.1.1 视频停止和重新启动序列“部分、介绍了如何停止和重新启动视频。

    此致、
    Ikram