This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSF0102-Q1 辐射报告

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592711/lsf0102-q1-lsf0102-q1-radiation-report

器件型号: LSF0102-Q1

您好、

TI 增强型航天塑料产品线中是否有与 LSF0102-Q1 等效的器件? 正在寻找 MDIO 总线(开漏)从 1.5V 到 3.3V 的电压转换器。

或者、您是否有此器件的辐射报告可以确认器件不会在 LEO 轨道上受到破坏性锁定? 找到此设备的一些在线辐射报告、但没有关于质子测试的报告。

Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    遗憾的是、目前我们无法提供任何报告。 让我向我的团队提供反馈、看看我们能做些什么。  

    谢谢、
    插孔