This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:符合汽车标准的 XFI、SGMII 转接驱动器

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004, DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589120/ds100br410-automotive-rated-xfi-sgmii-redrivers

部件号: DS100BR410
主题中讨论的其他器件: TDP2004、TDP2004

您好、TI 支持团队

我正在寻找汽车级 XFI、SGMII 转接驱动器。

您有一个解决方案 DS100BR410、但它不符合 AEC-Q 等级。 您是否知道符合 AEC-Q 标准的转接驱动器器件?

此致

Ryan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们可提供的唯一汽车级转接驱动器是 TDP2004。 这在功能上适用于 SGMII 和 XFI、但通过 XFI 合规性可能是一项挑战。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    您能否详细说明一下您的意思:IT 将在功能上发挥作用、但通过 XFI 合规性可能会带来挑战?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于这不是重定时器、因此转接驱动器只能帮助补偿 ISI 抖动。 我们尚未对此设备执行 XFI 合规性测试、因此尚不清楚 您将面临哪些通过 XFI 规范的挑战。 我们建议在设计前执行 IBIS-AMI 仿真来评估器件性能。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    我当然会考虑这部分。 另一个想法是在 XFI 与 10GBASE-KR 之间找到一个符合 AEC-Q 标准的桥接器。  

    TI 是否有这样的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们组 没有 适用于此桥接解决方案的 AEC-Q 等级器件。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    您能和我分享 TDP2004 的 IBIS AMI 吗?  

    此致

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅 TDP2004 随附的 IBIS-AMI 模型、与 TDP2004 的模型相同。  

    e2e.ti.com/.../8640.TDP2004_5F00_IBISAMI_5F00_MODEL.zip

    此致、

    GREG