This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:SAS4.0 应用程序交换 P 和 N

Guru**** 2924360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592068/ds320pr810-sas4-0-application-swap-p-and-n

器件型号: DS320PR810

您好的团队、

客户将把 DS320PR810 用于 SAS4.0 应用。 DS320PR810 的高速信号引脚是否可以交换以使用? 因为与我们的芯片相比、客户的引脚定义相反。  这意味着实际的“N"将“将连接到“P"引“引脚。 实际的“P"将“将连接到我们的“N"。“。 这对于 SAS4.0 应用是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naizeng:

    SAS 不支持接收器的极性交换、因此这不是问题。

    此致、

    Undrea.