This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212EVM:TMUXHS4212EVM:需要 Cadence 设计 (BD) 文件。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212EVM, TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591554/tmuxhs4212evm-tmuxhs4212evm-cadence-design-brd-files-are-required

器件型号: TMUXHS4212EVM
在主题中讨论的其他器件: TS5A23157-Q1

尊敬的   

  TMUXHS4212EVM:需要 Cadence 设计 (BRD) 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    以下是 TMUXHS4212EVM 的 BRD 文件:

     e2e.ti.com/.../HSDC071A.brd

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。   您能否为 TTMUX1121 和 TS5A23157-Q1 EVM ?提供参考 SCH 和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    我将查找文件、如果找到它们、我将进行更新。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    我们没有提供这些器件的 SCH 和布局。

    谢谢您、

    Arya