This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:电源序列

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591779/ds160pt801-power-sequence

器件型号: DS160PT801

您好、

1.8V 和 1.17V 是否有上电序列要求?

我在数据表中找不到相对要求。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    尽管这些电源没有特定的电源时序要求、但一般来说、如果两个电源不能同时斜升、建议先斜升 1.17V 电源。  这将确保内核在 IO 之前通电、但不遵循此序列未观察到问题。