This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:集成 DP83867IS 和 EG25-G GSM 调制解调器时遇到的问题 — 需要帮助进行故障排除

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588219/dp83867is-facing-issue-while-integrating-dp83867is-with-eg25-g-gsm-modem--need-assistance-for-troubleshooting

器件型号: DP83867IS

尊敬的 TI 团队:

 

我们 在 PCB 上使用了 DP83867IS ETH PHY 器件、以便从我们的 PCB 实现 4 线以太网连接、从而通过 RJ45 连接器为外部器件提供互联网。  

 

PCB 的设计面已完成并已由 TI 进行了审查、下面我附上了我们用于审查设计的论坛链接、以供参考

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571905/dp83867is-dp83867isrgz-to-eg25g-communication-not-working-through-sgmii-interface/6068681

 

目前组装的 PCB 有我们和我们的 GSM 调制解调器供应商 Quectel China(研发团队)正在尝试集成 EG25G 调制解调器(它单独支持 SGMII 模式)和 DP83867IS ETH PHY。 他们完成了驱动程序开发、在测试输出时、得到的结果低于观察结果、

*******************

凯特尔中国的意见如下:

-- ETH PHY IC 上的 LED_0 引脚被配置为下拉开关,选择 RGMII 模式。 将其更改为上拉开关后、选择 SGMII 模式。
- PHY 在内部环回测试中可以连接到 10M 的速度,但不能使用 100M。
- PHY 在外部回送测试中可以连接到 10M 的速度,但不能使用 100M。
-- RJ45 连接器末端的以太网通信不是摇动的。 (即,CT 转速器连接未建立后)  
-- PHY 被配置为镜像模式,这改变了数据线的顺序;它的适用性是不确定的。  

 目前、PHY 端的一些可疑寄存器已根据数据表进行了调整、但没有进一步进展。  

 

*********************************************

 

因此、我们正在中国或印度寻找一家 TI 的 FAE、以帮助/协助解决中国 quectel 的问题、从而完成此测试并尽早恢复生产。 因此、Kinldy 分配了 FAE 以与团队 quectel 联系并继续进行故障排除。  

 

我们的运行在时间表后面,请尽早做必要的。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、  

    请向我发送负责此工作的奎特尔中国团队的联系信息、以便我联系他们。 我正在寻找对 Quectel 的 FAE 支持,并会告诉你。  

    客户面临的具体问题是什么?

    MAC 端是否存在链路降档、或者根本没有显示链路? 当存在链路降档时、客户是否检查了寄存器 01h、并查看链路的速度/双工是否与 MAC 的链路匹配?

    此外、如果未按原样使用链路、则镜像模式可以防止链路接通。 我建议关闭镜像模式。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    我已将联系方式作为私人消息分享给您。 请安排会议并共享要加入的链接。  

    除此之外、

    目前,我们使用 470E 电阻器将 LED_0 和 LED_1 引脚下拉至系统接地(手动焊接,因为我们没有在现有 PCB 设计上进行配置),以便启用 SGMII 模式,以及解除镜像模式。  


    附加原理图、供您在专用消息框上参考。

    如果在现有硬件状态下发现任何问题、请告知我们。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、  

    我仍在寻找正确的联系人。 我会随时更新您的最新信息。  

    您能回答这个问题吗? 我想更清楚地了解您所面临的问题、以便在我们找到现场支持的 FAE 时、我能提供最好的帮助。  

    客户面临的具体问题是什么?

    MAC 端是否存在链路降档、或者根本没有显示链路? 当链路发生降档时、客户是否检查了寄存器 01h、并查看链路的速度/双工是否与 MAC 的链路匹配?


    我查看了原理图、下面是我的注释:
    1.我注意到 INT/PWDN 有 12k 上拉电阻。 客户是否将此引脚用作中断引脚或断电引脚? 如果是中断、上拉电阻可能太弱。  
    2. MDIO 上拉到什么位置? 是 VDDIO 吗?


    否则、原理图看起来很好。 但是、请告诉我您所面临的具体问题、以便我们能够提供最好的帮助。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    请在下面查看我们的评论、

    客户面临的具体问题是什么?

    MAC 端是否存在链路降档、或者根本没有显示链路? 当链路发生降档时、客户是否检查了寄存器 01h、并查看链路的速度/双工是否与 MAC 的链路匹配?

    Quectel 的意见:

    MAC 端是否有链路降档、或者根本没有链路显示?

    ---通过 RJ45 连接时,没有链路建立事件。 如果使用数字环回、则链路速度可达 10M、但不能达 100M。

    当链路发生下移时、客户是否检查了寄存器 01h、并查看链路速度/双工是否与 MAC 的链路匹配?

    --当通过 RJ45 连接时,寄存器 01h 的值为 0x7949。 如果使用数字环回(寄存器 16h 写入 0x4)、则链接到 10M、寄存器 01h 的值为 0x794d。

    [引用 userid=“523922" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588219/dp83867is-facing-issue-while-integrating-dp83867is-with-eg25-g-gsm-modem--need-assistance-for-troubleshooting/6121246 ]我查看了原理图、下面是我的评论:
    1.我注意到 INT/PWDN 有 12k 上拉电阻。 客户是否将此引脚用作中断引脚或断电引脚? 如果是中断、上拉电阻可能太弱。  
    2. MDIO 上拉到什么位置? 是 VDDIO 吗?

    1.我注意到 INT/PWDN 有 12k 上拉电阻。 客户是否将此引脚用作中断引脚或断电引脚? 如果是中断、上拉电阻可能太弱。  

    - Quectel 将在一段时间内确认。   

    2. MDIO 上拉到什么位置? 是 VDDIO 吗?

    - MDIO 上拉至 GSM 调制解调器上的 1.8V 数字输出引脚。 ( Eth PHY 的 VDDIO 也是 1v8,希望这是有效的)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“470927" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588219/dp83867is-facing-issue-while-integrating-dp83867is-with-eg25-g-gsm-modem--need-assistance-for-troubleshooting/6121927

    1.我注意到 INT/PWDN 有 12k 上拉电阻。 客户是否将此引脚用作中断引脚或断电引脚? 如果是中断、上拉电阻可能太弱。  

    - Quectel 将在一段时间内确认。   

    [/报价]

    客户似乎将此引脚用作中断。 我将再次确认这一点。 同时、如果它是中断、应该在此处使用的合适上拉电阻器。  

    目前、我们使用 10k 电阻器和 1v8 上拉电压、即 VDDIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、  

    我的团队能够为您的账户跟踪 FAE。 我被告知 FAE 正逐渐进入这个问题、因此他们可以为您提供帮助。  
    我还将通过 E2E 继续提供帮助。  

    谁是链路伙伴?电缆长度是多少?  

    由于环回模式强制在 PHY 上建立链路、因此我会犹豫不决、不想从数字环回调用实际链路建立。  

    客户能否提供从 00 到 1F 的寄存器转储?

    此致、
    j



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    感谢您的帮助,为我们找到 FAE。  

    Quectel China 今天已经给她写了电子邮件并等待答复。  

    供参考

    客户能否提供从 00 到 1F 的寄存器转储?

    Quectel 团队同意将 R281 替换为 0E 并再次进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、  

    好的。 据我所知、您账户的 FAE 将尽快与我联系。  

    如果您还可以了解客户使用的电缆长度、并且他们尝试过不同的链路伙伴、则会有所帮助。 “

    从 00 到 1F 的寄存器转储将非常有助于了解客户的寄存器配置、也请提供转储。  

    此外、客户能否探测 MDI 线路以确保存在链路脉冲?  

    我再看一下原理图、 MDI 线路连接到什么连接器? 是 B2B 连接器吗?

    此致、
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    感谢帮助我们的 FAE ,我们得到了她的答复与你分享在这里的 queriesyou,我们也回复了。  

    中国的 Quectel 希望与 TI 举行一次现场会议、进一步讨论该问题并做好该问题的故障排除。 因为她坐在 CA 和 quecte 在中国有它似乎我们有巨大的时间差。  

    我已请求 Erika 安排与中国 quectel 团队会面。 如果可能、您可以添加来自中国或印度的 FAE 以在测试时进行现场讨论。希望这将有助于 Quectel 中国团队尽早对问题进行故障排除。   

    查询的答案如下:

    如果他们在不同的链路伙伴之间尝试过、这将会很有帮助。

    下图是寄存器转储;请帮助进行检查。

    另外、客户能否探测 MDI 线路以确保存在链路脉冲?

    我让 Quectel 对此进行试验、他们事先同意、希望与 TI 团队进行电话沟通。  

    我再看一下原理图、 MDI 线路连接到什么连接器? 是 B2B 连接器吗?

     

    TRMB:磁性元件/变压器后的 MDI 线路  HX5008FNL 连接到 32 极汽车连接器 643341001(这是我们器件上唯一的输出连接器 — 原理图上的 J9 )。
    在此连接器之后、我们计划 通过线束使用 4 线 RJ45 连接器。  
    请查阅、
    此致
    Nandha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、  

    由于此 E2E 未直接来自 Quectel、因此我们不容易找到 Quectel 账户的 FAE。 正如您之前提到的,凯特尔已经联系了他们的 FAE ,在中国的 FAE 将能够帮助尽快。  

    我们的大部分团队都在 CA、因此、适合 CA 和中国时间的会议将完美开展。  

    由于它们有汽车连接器、然后连接到 RJ45 连接器、其总布局布线长度是否大于 2000mil?

    此外、从 RJ45 到电缆的长度是多少?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    感谢您的澄清、Erika 与负责 Quectel 认证的 2 位 FAE 的员工有着共同的联系。 我们正在等待他们的回复、以便与他们联系。

    长度的常见问题、  

    将 ETH PHY 连接到变压器、我们已使所有输出线路保持小于 58mil。

    变压器到汽车连接器的距离小于 20mil。

    自动机连接器的设备线束有 1 米长的导线、从那里连接电缆 1 米长的 RJ45 电缆、因此其 2 米长的 RJ45 电缆在 ETH 物理连接部分之后。  

    图片供您参考:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、  

    在这种情况下、您可以尝试使用下面的脚本吗? 已知使用短电缆时 DP83867 会出现一些链路裕量问题。  



    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    请确认我在下面的理解是否正确、

    我需要与团队成员分享上述脚本 、以便通过他们的驱动程序在 DP83867 上运行该脚本。 是这样吗?

    此致  

    NANDHA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    是的、请分享此脚本。 此脚本也可在 DP83867 故障排除指南第 3.1 和 3.2 节中找到。  

    在铜缆较短的情况下、此脚本很有用、可帮助 PHY 更好地融合。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    非常感谢。  

    将分享从 Quectel 团队收到的测试观察结果。

    此致、

    Nandha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    请随时更新我们。 请注意、美国办事处将于本周度假、因此请预计本周剩余时间内的通信速度将会很慢。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    请注意、请在下面找到 Quectel 研发团队的观察结果、

    我根据 J 先生的指示设置了寄存器、我确认​​寄存器中的值已更新、

    但 DP83867 仍然没有建立链路。

    除此之外、您能否加入我们的电子邮件主题? 如果是、请在我的私人邮件上分享您的邮件 ID、这将非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    美国办事处因感恩节而关闭。 我会在假期后的下周再看看这个问题。

    我将在私人聊天中共享该电子邮件地址。

    此外、您能否检查客户是否正确写入扩展寄存器? 看起来是直接写入的。 请参阅“扩展寄存器访问“部分。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    非常感谢。  

    我会将此信息传达给 Quectel 团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、0x1F = 0x8000 会硬复位 PHY、以便所有寄存器配置都将被擦除。 他们能否在没有这些功能的情况下重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    感谢您的建议。 在该邮件线程上转发此内容、希望您也收到邮件。

    您能否进一步跟进该邮件主题? 希望这是可行的。

    此致

    NANDHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、  

    很抱歉耽误你的时间。 美国办事处因感恩节而关闭。 我将检查电子邮件以获得速度,并将跟进电子邮件从那里.  

    此致、
    j