This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:如何将 TUSB1210 的 ID 引脚设置为主机模式或器件模式

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592944/tusb1210-how-to-set-the-id-pin-of-tusb1210-to-host-or-device-mode

器件型号: TUSB1210

你(们)好

我正在查看 TUSB1210 的数据表、我对 ID 引脚有 SoM 问题。
我计划使用 USB PHY 的 ID 引脚来灵活配置操作模式(主机/设备)。
目前、我将 ID 引脚连接到 1.8V I/O 但是、我找不到指定的  
数据表中 ID 引脚的输入高电压 (VIH) 和输入低电压 (VIL) 阈值。

问题 1:
您能否阐明 ID 引脚的 VIH/VIL 规格、以确保在我的应用中能够可靠地运行?

问题 2:
我主要关心的是 1.8V 高电平信号是否会可靠地被识别为逻辑“高电平“、以保证进入设备模式?

使用其他方法将 USB PHY 设置为设备模式。

问题 3:
是否可以使用逻辑 IO (Low) 设置 ID 并将 PHY 设置为主机模式?
或  
我必须将 ID 引脚接地以将 PHY 设置为主机模式?

谢谢、此致
Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春丽:

      您不应将 ID 连接到任何 IO。 对于器件应用、它可以悬空、或者对于主机应用、通过小于 1k 的电阻器连接到 GND。  

    OTG 根据不同的外部下拉电阻测量 ID 引脚上的不同电流。

    好极了

    Brian