This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:SN65EPT21 输出振荡

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT21, SN65EPT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591367/sn65ept21-sn65ept21-output-oscillation

器件型号: SN65EPT21
主题: SN65EPT22 中讨论的其他器件

早上好。

我使用的是 SN65EPT21 接收器、通过+3、3V 电源+/- 100mV 供电。

SN65EPT21 输入连接到变压器、变压器的中间连接到 VBB。 D 和/D 之间存在一个 200 欧姆的差分电阻器  通过变压器的初级和 SN65EPT21 输出注入的交流输入信号响应良好。

但当我没有连接变压器的初级侧时、我可以看到输出正在振荡。 正如数据表中说明的那样:“该器件包含在保持开路时保持 Vcc/2 输入的电路“。 由于输入可能具有相同的电压电平、为什么输出会振荡? 电源是否可能是振荡的原因?  

提前感谢您的回答。

此致、

Vincent

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    您能否分享您的示意图、说明 PECL 驱动器和接收器的连接方式以及变压器的连接方式? 此外、您能否分享以下信号的波形:驱动器输入、驱动器输出、接收器输入和接收器输出?

    此外、为什么您使用变压器 而不是串联电容器来对 PECL 信号进行交流耦合? 我认为 VBB 本来不打算用于变压器等感性负载、因此我假设可能需要一些额外的电容。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    我正在使用变压器将 SN65EPT21 输入与外部电源隔离。 此外、外部源包括 SN65EPT22 和交流耦合串行电容器、以移除输出信号直流器件。

    信号频率为 60MHz。  

    由于外部源生成差分信号(+/–800mV 摆幅)、变压器允许将交流部分添加到 VBB 偏置电压。

    但我同意大家的看法、我怀疑输入端存在阻抗适应。

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们目前正在度假。 请在下周前提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    交流耦合电容器也可以实现隔离。 我强烈建议将该总线的隔离等级更改为电容隔离型而非磁隔离型、因为 这就是该器件的使用方式。 变压器也更容易拾取不必要的 EMI。 请参阅以下屏幕截图、摘自 差分 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的交流耦合 应用手册(修订版 C)。  

    此外、您的终止电阻应为 100 Ω、而不是 200 Ω。  

    此致、

    马特