This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:下游端口的上拉电压

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592775/tca9548a-pull-up-voltage-for-downstream-ports

器件型号: TCA9548A

你(们)好

我们在新设计中使用了 TCA9548ARGER 器件。 VCC 与 3.3V 连接、主通信线路也处于 3.3V 电平、并由 3.3V 电源上拉。 由于连接的器件为 5V 和 3.3V、因此我们在下行端口需要不同的上拉电源 (5V 和 3.3V)。

我们可以将下游端口的上拉电阻连接到 5V 和 3.3V 电源来与 5V 和 3.3V 器件通信。 两个下行端口由 5V 电压上拉、6 个下行端口由 3.3V 电压上拉。

请在这里帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    如果我正确理解问题、下图是否能很好地展示您所询问的内容:
     

    如果是、您所指的内容可能会起作用。 如果没有、您有一个原理图来展示您指的是什么。

    谢谢您、

    Arya