This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:TI DS90UB953(串行器)是否可与 TDES960(解串器)配合使用

Guru**** 2813415 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES960, DS90UB954-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591768/ds90ub953-q1-can-ti-ds90ub953-serializer-work-with-tdes960-de-serializer

器件型号: DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件: TDES960DS90UB954-Q1EVM

我将 TI AM62A SK EVK 与来自 arducam 的 V3-link 的串行器/解串器一起使用。
下面是现有设置链接。
https://docs.arducam.com/V3Link-Camera-Solution/V3Link-Camera-Solution-on-TI-Platform/Introduction/

此设置工作正常。

现在、我想使用具有 OmniVision 摄像机的 TI DS90UB953 串行器。
我是否可以使用相同的 v3-link( TDES960 解串器)、带 OV 摄像头 ( TI DS90UB953 串行器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否这些设备不兼容。 TDES960 属于 V3-Link 产品系列、而 DS90UB953 属于 FPD-Link 产品系列。 这些产品系列并非可互换。 不同的产品系列可以通过器件型号的开头来识别、TDES 或 Tser 为 V3-Link、DS90UB 为 FPD-Link。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darrah Merillat 的 确认。
    我是否可以将这款 EVK DS90UB954-Q1EVM 与 OV Camera ( TI DS90UB953  串行器)  

    https://www.ti.com/tool/DS90UB954-Q1EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这些器件是兼容的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darrah Merillat 。
    您还能帮助修改驱动程序和 DTS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一 

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI 不能直接支持任何驱动程序的创建或修改。 只能支持与器件寄存器设置相关的问题。 但请注意、953 和 954 器件将自动锁定和通信、因此会尽可能减少额外配置。