This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:使用 Raspberry Pi CM5 时、分辨率限制为 1024x768

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592733/tpd12s016-resolution-is-limited-to-1024x768-with-raspberry-pi-cm5

器件型号: TPD12S016

我尝试在 Raspberry Pi CM5 的 HDMI 输出端使用 TPD12S016PWR。 安装 TPD12S016PWR 时、它提供的最大分辨率仅为 1024 x 760、但显示器支持高达 2560 x 1440、如果移除 TPD12S016PWR、我可以获得该分辨率。 结果是 CM5 无法协商我正在使用的显示器的功能。

问题的可能原因是什么? 或许 CM5 允许从 HDMI 直接连接到 I2C 而无需电平转换、如其载板 CM5IO 原理图所示?

5Vout 上的电流限制是否可能是问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    TPD12S016 的电平转换器需要 CPU 提供非常严格的 VOL、因此我怀疑 Raspberry PI 能够满足这一要求。   

    我猜是 I2C 总线出现了数据完整性问题、并且它们导致了系统故障。

    此致

    Chuck