This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:为 HDMI 2.1 选择 ESD 保护、为 USB 2.0 选择 CMC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589396/esd204-selection-of-esd-protection-for-hdmi-2-1-and-cmc-for-usb-2-0

器件型号: ESD204
Thread 中讨论的其他器件: TPD4E02B04、TPD1E01B04

尊敬的团队:

我正在寻找一种支持 HDMI 2.1 应用的 ESD 保护。
和用于 USB 2.0 或更高版本的 CMC。  
它也应该是+/–30kV 空气放电和接触放电。

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    我们没有将 CMC 组合在一起的 ESD 解决方案。  我们提供 ESD204 、它满足 ESD 保护的 30kV 要求、并且是 4 个通道、但每通道仅支持高达 10Gbps、这不符合 HDMI 2.1 速度要求。 如果您开路时通道数较少、ESD 额定值较低、则 TPD1E01B04 和 TPD4E02B04  可支持 HDMI 2.1 速度。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    是否只有符合+/–30kV 空气和接触放电的 CMC。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    我相信市场上有一些额定电压为 30kV 的 CMC、只是我不知道最重要的是什么。  

    此致、

    McKenzie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    您是否发现其中至少支持>20kV 并且可以支持 HDMI 2.1 应用的任何一种。
    如果 ESD 二极管是阵列会更好。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    由于美国节假日、请允许我们延迟回复。 请等待星期一的回复。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    遗憾的是、我们没有支持 ESD 等级超过 20kV 的 HDMI 2.1 速度的器件。 我们最接近的器件是 TPD1E01B04 和 TPD4E02B04。

    此致、

    McKenzie