This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:A 侧为高电平时、B 侧能否断电?

Guru**** 2848110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592335/tca9517a-can-side-b-be-powered-off-while-side-a-is-high

器件型号: TCA9517A

您好、

我正在评估如何使用 TCA9517A 作为 I2C 缓冲器、在两个由 3.3V 电源供电的模块之间、但一侧 (A) 始终通电、而另一侧 (B) 可以断电。

TCA9517A 的数据表中说

  • 在断电时具有高阻抗 I2C 引脚
  • VCCB 和 VCCA 在上电时可以按照任何顺序应用。 TCA9517A 包含一个上电电路、可使输出驱动器保持关闭状态、直到 VCCB 高于 2.5V 且 VCCA 高于 0.8V。

但在产品页面上会显示“Supply Limits VCCA <= VCCB “。

  • 这是否意味着当 VCCA 时 VCCB 无法断电?
  • 在 I2C 引脚上实现高阻抗有哪些要求?

否则、您能否为这一要求提供任何替代方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天是美国国庆节、因此、可能会延迟回复。 感谢您的理解!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    该器件在断电时支持高阻态 i2c 引脚、这包括 VCCA = ON 和 VCCB = OFF 的条件。  

    产品页面显示电源限制 VCCA <= VCCB、这是在建议的器件运行期间。 当处于关闭状态时、VCCA 和 VCCB 可按任何顺序上电。  

    此致、

    Tyler