This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232EDR 和 AMP 的寿命;SN75176BDR

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592435/max3232e-longevity-of-max3232ecdr-sn75176bdr

部件号: MAX3232E

您好:

我们计划制造 2000 到 4000 个器件、MAX3232ECDR 和 SN75176BDR 元件是我们设计的一部分。 您能否提供这些 IC 的寿命信息?  

此致、

Nisha Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    我们目前正在度假。 请在下周前提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisha、

    MAX3232E 和 SN75176BDR 均采用最新的工艺节点技术。 我不希望他们很快就会停止。  

    - Bobby