This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473-Q1:TCAN1473DMTRQ1 和 TCAN1473CDMTRQ1 之间的差异

Guru**** 2694485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592389/tcan1473-q1-difference-between-tcan1473dmtrq1-and-tcan1473cdmtrq1

器件型号: TCAN1473-Q1

尊敬的 TI 专家:

请检查 TCAN1473DMTRQ1 和 TCAN1473 之间的差异 C DMTRQ1?

我仅在预量产阶段看到 (P) TCAN1473DMTRQ1、

但现在我只能看到 TCAN1473 C 处于活动状态的 DMTRQ1。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    请参阅 https://texasinstruments.seismic.com/Link/Content/DCBB4VgFM8m9G87R3bcjm2pRB4jB 、了解他们的差异、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    很抱歉、由于我不是 TI 成员、无法查看您提供的链接。

    (我现在在 Arrow Electronics 工作。)

    您能提供我可以检查的另一个链接吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    这是合理的。

    由于是内部资源、您能否联系您的 TI 客户服务/ TI FAE / TI 销售代表来提供文档? 谢谢。

    此致、

    Michael。