This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:USB 2.0 连接和 USB 3.0 速度传输

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585019/tusb7340-usb-2-0-connexion-and-usb-3-0-speed-transfert

器件型号: TUSB7340

您好:

 

我刚刚使用 TUSB7340 设计了一块电路板。
PCIe 直接在 Windows 上运行良好、无需驱动器。

USB 3.0 运行良好、但速度比我预期的要少一点(130MB/s 写入速度和 300MB/s 读取速度)。 我在笔记本电脑上使用的 USB 闪存盘是 400/450MB/s。

第二个问题是 USB-2.0、无法正常工作。 我直接连接到 USB-C 连接器引脚排列可以、但似乎未枚举 USB 2.0。

有什么想法吗?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原理图进行审核? 如果 USB3 有效、USB2 也应该合适。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我发现了这个问题、我们在 R1EXT 和 R1EXTRTN 之间放置了一个错误的电阻值。
    关于 USB3.0 速度,我有一个 USB 闪存盘,在我的笔记本电脑上以 450MB/s 的速度工作。 芯片组的值会更低。
    是否可以对其进行升级。
    我在生根 diff é rentiel 对...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB7340 是 PCIe 第 2 代到 USB 桥接器、您的笔记本电脑主机可以使用第 3 代或更高版本的 PCIe。 这就是为什么您会看到传输速率差异的原因。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。
    您的 chpset 的 USB3.0 官方转账率是多少?
    在您的基板上测量了什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     写入应约为 290MB/s、读取应约为 350MG/s、您读过什么?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    这是我所拥有的。 真的很棒!! :)