This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:申请 DS90UB954-Q1EVM 原理图、Gerbers 和 Altium 文件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050060, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591851/ds90ub954-q1evm-requesting-ds90ub954-q1evm-schematics-gerbers-and-altium-files

器件型号: DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-050060DS90UB954-Q1

我将 DS90UB954-Q1 集成为 RX、以便与 TIDA-050060 UB953 TX 集成定制无人机摄像头扩展模块。 需要用于 RX 电路板制造厂的 EVM 原理图/PCB/ Gerber(连接到处理器的 MIPI CSI-2 输出)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Joko、

    我只能通过电子邮件并根据有效的 NDA 提供所申请的源文件。

    请发送至 h-jaradat@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发电子邮件、但仍在等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一 

    感谢您的耐心