This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:支持 DP 5.4Gbps

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594254/ts3dv642-q1-dp-5-4gbps-support

器件型号: TS3DV642-Q1

您好的团队、  

该器件是否支持每通道 DP 5.4Gbps?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    对于 DisplayPort 数据速率、每通道 5.4Gbps、因此是的、它可以支持这一点。

    谢谢您、

    Arya