This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:传播延迟

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590567/am26lv31e-propagation-delay

器件型号: AM26LV31E

您好:

我对两对 AML26L31E + AML26L32E 有疑问。

从数据表中可以看出、AML26L31E 的传播延迟差异为 8ns (4-12ns)、AML26L32E 的传播延迟差异为 18ns (8-26ns)、总计 26ns。

但是、这些值适用于电压 (3-3.6V)、温度(–40 度至 85 度)(和工艺?)的完整变化

由于我们使用 3.3V 电压、因此我们想了解该值的传播延迟变化(对于 3.3V+–0.1V,此值更好)。

我看到许多类似的器件数据表都提供了温度和电压的传播延迟曲线,这些数据表中并未介绍 — 您是否可以获得此信息?

这将有很大的帮助,

谢谢!

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    过程(过度掺杂与欠掺杂与标称值)和温度之间会存在差异。 如果您提供感兴趣的温度、我可以为您提供一些平均值。 我不会有太多关于这个过程的数据,你将不得不假设我提供的数据是名义过程。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复!

    您能否说明整个温度范围(工业)的值以及–20 至 70 度的较窄范围的值、以了解差值有多高? 两者均适用于 3.3V+–0.1V。

    谢谢!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我们目前正在度假。 请在下周前提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    验证(工作台/ATE 数据)传播延迟值我看到的仅适用于–40°C、27°C 和 85°C (3V 3.3V 和 3.6V)

    我将为这三个点提供 3.3V 数据。  

    温度 一般般
    –40C. ~9ns
    27c. ~10ns
    85°C ~11ns

    在某些临界情况下、最小值接近 8ns、最大值略低于 12ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    太棒了!

    为了确保我正确理解:

    这些值是最大 传播值。  AML26L31E + AML26L32E 对(一起,一个接一个)的 3.3V 延迟?

    还是变化(最大值-最小值)? -如果是的话,你能告诉 Min. 和最大值。 温度漂移?

     

    谢谢!

    最大值

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些值是最大  prop。  AML26L31E + AML26L32E 对(各一)在 3.3V 时的延迟?

    不、我们没有这个信息。 提供的数字仅针对数据表中列出的 31E 传播延迟。  

    还是变体(最大值-最小值)? -如果是的话,你能告诉 Min. 和最大值。 对于每个温度?

    我之前提供的最小最大值是在整个温度范围内的值。

    我认为这不会有用、因为其中包括异常值 、但我可以提供粗略的估计值。  

    –40C:最小值 8ns、最大值 11ns

    27°C:最小 8.5ns、最大值~12ns

    85°C:最小值 9ns(最大值)~12ns

    - Bobby