This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M124:缺少附加抖动

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593799/ds91m124-additive-jitter-is-missing

部件号: DS91M124

尊敬的专家:

我们的客户在我们的产品中使用 DS91M124、需要进行与 LVCMOS 振荡器相关的抖动分析电路。

数据表仅指定了“低抖动“。  DS91M124 的附加抖动是什么?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    我们在此器件上没有附加抖动数据、但您可以使用差分脉冲延迟 (tSKD1) 作为最坏情况下的抖动规格(最大 100ps、典型值 25ps)。 在 125MHz 最大工作频率下、此器件的附加抖动不应对系统性能产生重大影响。  

    此致、

    马特