This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:电压不同的 I2C 开关应用

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593767/tca9548a-i2c-switch-application-with-different-voltage

器件型号: TCA9548A

您好 Arya

 

我想问一下、是否将 VCC 连接 3.3V 电压、那么我们可以将下行端口(从 I2C 端口)与 5V 器件(通过 5V 上拉)和 3.3V 器件(通过 3.3V 上拉)结合使用

 

上行(I2C 主站端口)端口与 3.3V 器件(通过 3.3V 上拉)连接。

 

请参阅下面的摆动图像以供参考。

此致

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    它可能会起作用、但仍需要确保不会超过电压限制。 根据原理图、前提是电压限制似乎不在规格范围内。  

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢更新...

    您能否根据您的以下陈述确认哪个电压限值不在规格范围内

    “根据原理图、前提是电压限制似乎不在规格范围内。“

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    我的错意是“在规范范围内“

    谢谢您、

    Arya