This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:唤醒

Guru**** 2931880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594229/tcan1145-q1-wake-up

器件型号: TCAN1145-Q1

您好团队:

收发器在没有总线上消息的情况下返回睡眠模式需要多长时间? 是否为 tINACTIVE(3.75–5 分钟)?
目前存在一种奇怪的现象:当消息间隔小于 870ms 时、1145 被唤醒、INH 保持高电平。 当消息间隔大于 870ms 时、1145 会被唤醒、但 INH 会在高电平和低电平之间波动。 我们怀疑这是因为它返回到睡眠模式、然后再次被唤醒。 此时序似乎类似于 tSILENCE (0.6s–1.2s) 参数。 我们如何解释这种现象?

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    您是否有这两种情况的波形? 即包括 CANH、CANL 和 INH、以了解 INH 如何随总线活动而变化。 我还建议监控 VCC 和 VIO、因为欠压事件也会使器件进入睡眠模式。

    tINACTIVE 是 SWE 计时器在保持待机模式或在正常模式下空闲时强制器件进入睡眠模式的时间。 从您的描述来看、它似乎不是由 SWE 计时器引起的。  您能否读取 0x10 寄存器来确认它是在 INH 波动期间采用的模式?  

    此致、

    Sean