This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:我们使用电平转换器 MPN:SN74LVC8T245 来代替 MPN:SN74LVC4245A、但我们的复位电路无法正常工作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589877/sn74lvc8t245-we-have-used-level-translator-mpn-sn74lvc8t245-in-place-of-mpn-sn74lvc4245a-but-our-reset-circuit-is-not-working

器件型号: SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC4245A

您好:

我们将在我们的设计中使用电平转换器 MPN:SN74LVC8T245、该设计使用 TM4C1294NCPD DSP 与 Display 连接、但我们的复位电路无法正常工作。 我们按下外部复位后、DSP 将保持复位状态、不会从复位状态中发出。

在我们的旧设计中、我们使用的是 MPN: SN74LVC4245A 它的工作正常、没有任何问题  

请说明我为什么面临这个问题

此致、

昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kundan、

    您能否与 SN74LVC4245A 和 SN74LVC8T245 分享原理图和波形?

    这两个部分都非常相似、因此我想知道问题是否与器件配置有关。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    请查看随附的 MPN:SN74LVC8T245 原理图

    包含 MPN 的原理图: SN74LVC4245A

    采用 MPN:SN74LVC8T245 时的复位波形

    粉色信号为复位电压。 电压无法恢复到原始电压 (5V)、它会卡在 1.32V

    MPN:SN74LVC4245A 的复位波形

    此致、

    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kundan、

    感谢您提供了原理图和布局。

    我将很快查看并做出回应。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kundan、

    似乎 1B5 是输入信号、1A5 是输出、是否正确?

    如果是、输出线路上是否有任何下拉电阻器(内部或外部)? 您的复位电压似乎正在尝试恢复到 5V、但某些器件正在将线路拉低。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    是、1A5 是输出。 复位线路上有一个值为 10K 的上拉电阻器、该电阻器不会悬空、并在复位完成后将线路拉高。 我们之前在旧原理图中使用了相同的电路、其中包含 MPN:SN74LVC4245A 电平转换器、并且 SNAP 已连接该转换器。  

    此致、

    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kundan、

    按下并释放复位按钮后、输入是否会恢复到 3.3V? 引脚 17 (1B5) 是否与下面的图示连接至复位线路?  

    由于输出为 1A5、这意味着方向 (DIR) 引脚以地为基准、对吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、DIR 以接地为基准

    此致、

    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kundan、

    您说:“复位线路上有一个值为 10K 的上拉电阻器、使其不会悬空、一旦复位完成、它会将线路拉高“、并且“粉色信号是复位电压。 电压无法恢复到原始电压 (5V)、它会卡在 1.32V“

    该问题是否与输入或输出电压有关? 如果输出电压未达到 5V、那么该线路上是否有任何下拉电阻器?

    很抱歉来回走动。 只是尝试理解问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    复位线路中没有任何下拉电阻。 我们只保留了上拉电阻器 (R75)、我在原理图中向您展示了该电阻器

    在复位正常工作后、我们尝试切断从复位到电平转换器部分的跟踪信号。 问题出在电平转换器上

    我们使用开关提供的外部复位、该开关可能很慢。 我认为电平转换器无法识别慢信号、我认为这是问题所在  

    我们只是想从您那里确认一下

    此致、

    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆丹

    今天是美国国庆节、因此、可能会延迟回复。 感谢您的理解!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kundan、

    当 VCC 为 3.3V 时、输入转换为 10ns/V。

    您能否测量输入压摆率并看看它是否在 10ns/V 内?

    此致  

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    我们检查了复位压摆率; 大于 3.3us/V 因此、RESET 与数据表规格不匹配、正如我预期的那样、信号速度较慢。 我只想检查一下、是否使用任何基于施密特触发输入的双向电平转换器。这会解决这个问题吗?

    此致、

    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kundan、

    施密特触发输入解决方案一定会有所帮助、但 3.3us/V 仍然过高。 通常、施密特触发解决方案的输入压摆率为~20ns/V

    降低上拉电阻值和/或移除 C38 将有助于增加输入压摆率。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。降低上拉电阻是有效的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kundan、

    很高兴听到这个消息。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    我将结束该主题。

    此致、

    Josh