This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:READ_EN_N 端接

Guru**** 2666515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594267/ds160pr410-read_en_n-termination

器件型号: DS160PR410

数据表显示、当 EN_SMB = L3 时、该引脚应拉高以实现正常运行、但如果这是低电平有效复位、则不应在上电时将信号拉至低电平、以便 IC 在上电时处于已知状态? 数据表是否假定主复位信号在上电时驱动该输入、然后将其释放?

谢谢、

Keith

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    不应使用主复位信号来驱动它。   为了在 SMBus/I 2C 从模式或引脚模式下正常运行、需要使用外部 4.7-kΩ 上拉电阻将该引脚拉高至 3.3V。

    谢谢

    David