This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:BGA 版本供货情况

Guru**** 2876560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594119/sn65lvds93a-bga-version-availability

器件型号: SN65LVDS93A

您好:

我正在查看是否使用器件 SN65LVDS93A、可以在数据表中看到、器件有 MicroBGA 版本、但我看不到该器件的任何订购信息。

您能否告知 BGA 封装的供货情况?

此致

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    器件的 BGA-ZQL“版本现已停产。 是否可以在您的系统中使用 DDG “TTSOP"版本“版本?

    此致、
    Ikram