This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564-Q1:布局可扩展性

Guru**** 2931880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589389/tusb564-q1-layout-scalability

器件型号: TUSB564-Q1

您好团队:

您能否请检查以下每一行的 Type-C 端口到 IC 引脚连接交换是否正常?

TX1p/n、TX2p/n、RX1p/n、RX2p/n

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否检查以下每一行的 Type-C 端口到 IC 引脚连接交换是否正常?

    我不确定我完全理解、但您似乎在询问极性交换。

    USB 3.x 本身能够支持极性交换、但 DisplayPort 不能。 使用该器件时、最好保持极性不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。