This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:阐明 HS4212 元件的温度范围

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592920/tmuxhs4212-clarification-on-temperature-range-for-hs4212-component

器件型号: TMUXHS4212

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我正在使用标记为:

HS4212
TI 478
AY29

我认为这对应于 TMUXHS4212 系列。 请确认以下几点:

  1. 该标识是否与商业级 (0°C 至 70°C) 或工业级(−40°C 至<xmt-block3> 105°C</xmt-block>) 相关 105°C 相关?)?
  2. 批次代码中是否有指示温度等级的其他标识符?
  3. 您能否提供有关解释这些标记的任何正式文件或指导?

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    编号 批次‑跟踪代码未嵌入任何温度‑T Ü V S Ü D 等级标识符。 我无法收集有关该设备的信息、您是否确定 478AY29 是正确的还是 47AY298? 如果是 47AY298、则为 TUXHS4212IRKSR、其额定温度为(−40°C 至<xmt-block1> 105°C</xmt-block>)。 105°C。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是的、我确定 478AY29 是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    我能够找到它,是的,它将是(−40°C to<xmt-block1> 105°C</xmt-block> ) 的 105°C 的评级)评级。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您确认该元件的额定值 −Ω 40°C 至 105°C  。 这就解决了我的问题。

    您能否转发任何 TI 官方文档或指南来解释如何解读这些标识并确认温度等级? 这将非常有助于我们的记录和将来的参考。

    再次感谢您的支持!

    此致、
    Reza Javaheri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    我们没有用于解释标记以帮助确定温度等级的官方文档。 但您可以继续使用 E2E 来解决此类 问题。

    谢谢您、

    Arya