This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:耦合元件和 MDI 布线问题

Guru**** 2868040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594033/dp83822h-coupling-component-and-mdi-trace-questions

器件型号: DP83822H
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

您好:

我有一个客户在其设计中考虑使用 DP83822H。 为了参考以太网电路/PCB 设计、他们一直在查看以下文档:

  • snlc071 DP83822EVM
  • snlr048 布局指南
  • SNlr053 原理图检查清单

 

在审查这些文件之后、他们对 snlr053 中的信息有一些问题。

这些问题如下:

  1. 在 RJ45 接地端 (RJ45_Erth) 和数字接地端 (GND) 之间耦合 1MΩ Ω 电阻器和 4700pF 电容器元件的用途是什么、移除这些元件会有什么影响?   
  2. 是否有建议的 MDI 布线宽度?
  3. 每条 MDI 布线(PHY 到磁性元件)的总长度应小于 2 英寸、但对于具有内部磁性元件的 RJ45、MDI 布线(带有内部磁性元件的 PHY 到 RJ45)的长度应是多少?

我期待您的协助。

谢谢您、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    1.这些电阻器和电容器的作用是确保接地和数字接地处于相似的接地基准位置,但确保过滤掉高频和低频的噪声。  我们通常建议客户保持这种接地类型的间隔、但客户也希望使两个接地端彼此悬空。 保持悬空可能没有影响、但在某些情况下、它可能提高了 EMI 性能、具体取决于布局设计。

    2.对于布线宽度、没有具体的建议、但我建议参考 EVM 设计并遵循其布线长度。

    3. 对于集成的 magjack、请尽量保持在 2in 迹线以内。

    此致、

    j