This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:边界扫描访问

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594016/xio2001-boundary-scan-access

部件号: XIO2001

我 目前正在调查使用 XIO2001IZGU PCIe-PCI 桥接器以及我们自己的通信控制器 (netX100) 从现场重新截断 PCIe 卡的故障原因。
两个器件的 JTAG 信号都连接在一个链中、我可以在我的边界扫描工具中看到这两个器件、但是、XIO2001 桥接器显示 IDCODE 0x00000000、制造商 0x00、版本 0x0 和器件信息 0x0000。 此外、指令寄存器长度报告为 1998253562、这种情况极不可能正确。 我可以连接到 netX100 控制器和扫描/设置 I/O 单元的状态,因此工具,设置和扫描链都很明显工作,但我无法连接到 XIO2001。  
在边界扫描模式下获得 XIO2001 是否需要执行一些操作(XIO BSDL 文件中没有合规性模式)?