Other Parts Discussed in Thread: TCAN2847-Q1
器件型号: TCAN2847-Q1
您好的团队、
我使用 TCAN2847-Q1 作为汽车通信应用的 SBC。 目前、我只计划使用经典 CAN、而不是 CAN FD。 如果不使用 CAN FD 通道、是否可以将 VCAN 电源引脚保持未连接状态? 我在文档或 EVM 中找不到明确的答案。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN2847-Q1
器件型号: TCAN2847-Q1
您好的团队、
我使用 TCAN2847-Q1 作为汽车通信应用的 SBC。 目前、我只计划使用经典 CAN、而不是 CAN FD。 如果不使用 CAN FD 通道、是否可以将 VCAN 电源引脚保持未连接状态? 我在文档或 EVM 中找不到明确的答案。
提前感谢您。
尊敬的 Jishnu:
如果您不使用 CAN-FD 无关紧要 — 如果您将此 SBC 用于任何 CAN 通信(传统或 FD)、则需要将 5V 电源连接到 VCAN 以确保正常运行。 没有适当的 VCAN 电压 — 您将无法发送任何 CAN 消息。
通常、大多数应用都会将 VCC2 连接到 VCAN、这将使用高达 VCC2 总电流输出能力的 1/2 左右((VCAN 应该达到 100mA 最坏情况下的预期值 (从技术上讲,这可能会进入<xmt-block1> 110mA</xmt-block>,但这不是标准运行)、(、VCC2 110mAVCC2 可以在 5V 时提供高达 200mA 的电压)。
基本上 、如果您没有 VCAN 电压、则无法打开 CAN 收发器(它仍然能够被唤醒,因为它使用直接从 VSUP 供电的低功耗接收器、但实际上在没有适当的 VCAN 电压的情况下无法将其打开)- SBC 的其他功能在没有 VCAN 电压的情况下仍然可以工作 — 但对于任何 CAN 使用、您需要将 VCAN 连接到 5V 电源。
此致、
Parker Dodson