This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:关于 CEQ 和 SSEQ 设置。

Guru**** 2905260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593581/tusb1142-about-the-ceq-and-sseq-setting

器件型号: TUSB1142

尊敬的 AE:

   当前的前置通道总计和后置通道总计如下所示。
   您能否帮助为 CEQ1、CEQ0 和 SSEQ1、SSEQ0 推荐适当的设置?  

工程
CEQ1
CEQ0
SSEQ1
SSEQ0
前置通道总计
后置通道总计
TUSB1142
f
f
1.
f
2678mil
1387mil

image.png

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果使用 TUSB1142、最好保持 AEQ 对后置通道损耗进行补偿。

    2678mil 的前置通道布线长度应根据电路板的损耗通过 1.9dB 至 5dB 的 SSEQ 进行补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

       关于 POST 通道、请帮助我们为我们建议最佳的 EQ 设置、谢谢!

    此致