This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:如何使用重定时器?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593654/ds100df410-how-can-i-use-retimer

部件号: DS100DF410

我有一个具有 4 对输入和 4 对输出高速信号 (10Gbps) 的光学模块到 FPGA GTH 接口、信号是 CML 驱动器、我是否可以使用重定时器 DS100DF410?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZF、

    是的、DS100DF410 器件可满足这些需求。 以下是类似 SFP+信号调节器件的选择指南:

    此致、

    GREG