This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:电平转换建议

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593713/am26lv31e-level-shifting-suggestion

器件型号: AM26LV31E

您好、

我有完整的 dublex RS422 增量编码器、它有 A+/A- 、B+/B-、I+/I-。 我需要将该数据转换为提供 3.3V 电压的完整 dublex 差分线路。  

您能向我建议一些解决方案吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alikan,

    您需要支持的最大数据速率是多少?

    您似乎已经找到了 AM26LV31E、此器件是否有问题、或者您只是检查了其他选项吗?

    - Bobby