This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232: MAX232 benötige Nur Positive Spannung, kann C2 und C4 weggelassen werden?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232, TLV7211, LM2765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594653/max232-max232-benotige-nur-positive-spannung-kann-c2-und-c4-weggelassen-werden

部件号: MAX232
主题中讨论的其他器件: TLV7211LM2765

ICH benötige in einer Schaltung Nur die 阳性 Spannung vom MAX232

über die Kondensatgoren C2 and C4 wird die innegative Spannung erzeugt。

wenn ich jetzt die Konsdensatoren weglassen könnte è s und Pin 6 auf masssee, sollte Nur noch die positive Spannung aus TxOut kommen。

ist es möglich die Kondenatoren C2 und C4 wegzulassen und Pin 6 auf massse zu legen?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    运行需要 C2、C4 引脚、引脚 6 连接到 GND 会使器件无法正常工作。  

    您需要提出不同的解决方案。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 LM2765 等电荷泵来生成更高的电压、并使用 TLV7211 等比较器将信号转换为更高的电压。