This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:如何在仿真中连接 S 参数引脚

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591515/sn65dphy440ss-how-do-i-connect-the-s-parameter-pins-in-simulation

器件型号: SN65DPHY440SS

我正在仿真一条 4 通道 MIPI 总线、尝试为每对生成眼图。

我创建了一个 S 参数块、其中包含 10 个输入端口(5 个差分对)和 10 个输出端口(相同的 5 个差分对,位于传输路径的另一端)。

我正在使用 ANSYS Electronics Desktop 进行仿真、但不知道如何将正信号和负信号导线到表示该器件的 RX PHY 的模块中。  其他论坛答案已指定端口 1-5 表示 DA0、1、2 等的差分反射/丢失、端口 6-10 模拟共模行为。

我的问题是:如何将 10 根导线连接到 RX PHY 的 10 个端口、以准确地对 PHY 在电路中的存在如何影响信号完整性进行建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    您需要通过 ANSYS 对上的差分对创建一个差分对、并将该对连接到每个差分对的 S 参数端口 1-5。  

    请告诉我这是否有效。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我创建传输路径的 S 参数模型时、我将每个对的 2 个引脚分配为差分对、但生成的块仍然有分别的正端口和负端口。  所以我的模型上有两个端口、我想从 Y'all 将其连接到模型上的 1 个端口、我不知道如何操作。  您说我在制作模型时出错了吗?  我不熟悉模拟仿真、因此如果是这种情况、我不会感到惊讶、我只是想确保我的工作方向正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    我在内部登记入住、结果证明这个参数模型适用于回波损耗测量、而不是其他用途。 因此、使用该文件运行仿真不会产生任何良好的数据。  

    我们为此器件提供了 HSpice 模型、您可以使用该模型、但我们无法提供进一步的支持、因为我们不再具有 HSpice 许可证。  

    e2e.ti.com/.../5340.dphy440_5F00_hspice.tar.gz

    对此造成的不便、我深表歉意。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里的目标是计算回波损耗、而不是模拟实际的函数。  我只需要正确的拉电流和灌电流缓冲器行为、这样我的信号就像在系统中完全位于传输线路上的信号一样、而不是从 RX 通过芯片传递到 TX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    我明白了。  

    因此、我得到的信息是端口定义:
    端口 1 至端口 5 是 DA0 至 DA3 的差分端口、例如、S11 是 DA0P/DA0N 的差分 R/L、S22 是 DA1P/DA1N 的差分 R/L、…Ω。
    端口 6 到端口 10 是 DA0 到 DA3 的 CM 端口、例如、S66 是 DA0P/DA0N 的 CM R/L、S77 是 DA1P/DA1N 的 CM R/L、Δ…。

    因此、为了模拟差分 DA0P/DA0N 上的差分回波损耗、您必须执行 S1111、S2222 等操作  

    遗憾的是、该测量是以一对的形式完成的、因此无法连接差分对的每个引脚、而是无法模拟整个差分对。  

    此致、
    j