This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:SPI

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592999/tcan1145-q1-spi

器件型号: TCAN1145-Q1

您好的团队、

在下拉 CS 时、TCAN1145-Q1 是否支持读取和写入多个寄存器地址?  

或者只需读取和写入一个地址、然后释放 CS、然后在操作不同的地址之前再次下拉 CS。

谢谢。  

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您能帮助分享您的意见吗?

    谢谢。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    在一个 CS 周期内读取和写入多个地址将导致 SPI 错误。

    或者只读写一个地址、然后释放 CS、然后在操作另一个地址之前再次下拉 CS。

    因此、这种说法是正确的。

    此致、

    Ethan