This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:长距离通信问题

Guru**** 2885000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593727/p82b96-issue-with-long-distance-communication

部件号: P82B96

我正在使用 P82B96PWR 频率。

如图所示、使用 10 米长的电缆实现主侧和从侧之间的连接。

当电缆长度为 5 米时、一切都运行良好。 但当我为电缆增加更长的长度时、通信就会停止工作。

我使用了 TI 应用手册来计算上拉电阻、我的问题是:

  1. 进行计算 VCC = 12V 时为 VOL 、缓冲区的数据表中没有关于 TX/RX 线路的 VOL 的规格—只有 30mA 的当前规格。
  2. 我是否需要在 TX/RX 线路上放置上拉电阻器 两侧 —无论是在主侧还是从侧?
  3. 如果两侧确实需要上拉电阻、并假定计算结果如所示 1k Ω 我应该在每侧放置 1 k、还是在每侧放置 2 k、或者每侧是否单独需要 1 k?



image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yakov:

    进行计算 VCC = 12V 时为 VOL 、缓冲区的数据表中没有关于 TX/RX 线路 VOL 的规格—只有 30mA 的当前规格。

    当 IOL = 30mA 时、VTx 的电压输出 vty = 0.4V。我们可以使用这些数字来计算 PU 电阻。  

    我是否需要在 TX/RX 线路上放置上拉电阻器 两侧 —在主端和从端?

    哪一方都不重要。

    如果您要从从从器件上拔下主器件、最好在传输侧安装一些 PU 电阻、以便在断开连接时将其上拉至 12V、否则将其保持悬空。 如果不担心拔出、则主器件侧或从器件侧的 PU 电阻器正常。  

    [引述 userid=“677854" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593727/p82b96-issue-with-long-distance-communication
    1. 如果两侧确实需要上拉电阻、并假定计算结果如所示 1k Ω 我应该在每侧放置 1 k、还是在每侧放置 2 k、或者每侧是否单独需要 1 k?

    [/报价]

    如果您最终计算 1k PU 电阻要求、并且您希望将 PU 电阻放置在主侧和从侧、则需要两个 2k PU 电阻。  

    主板上有一个 2k PU 电阻器、从板上有一个 2k PU 电阻器。 2k || 2k = 1k 的等效电阻。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  
    因此、对于计算 TX/PU 侧的 Rx、我需要使用 VOL = 0.4V、IOL = 30mA、以及对于 Vx = Vy、VOL = 1V、IOL = 3mA?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yakov:

    我将在明天中午 CST 之前作出答复。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yakov:

    我同意你的发言。 您是否知道如何量化布线的电容?  

    您还在尝试以哪种 I2C 速度进行通信?  

    我附上了该应用手册以供参考。  

    I2C 总线上拉电阻器计算

    此致、

    Tyler