This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397 — 支持高速差分标准和数据速率

Guru**** 2931740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593905/lmh0397-lmh0397---high-speed-differential-standard-and-data-rate-support

器件型号: LMH0397

您好、
我们在设计中使用了 LMH0397RTVT 3G SDI 均衡器和电缆驱动器。
1) 数据表中未提及 IN+、IN-、OUT+和 OUT-引脚的差分标准。  
  该芯片支持哪些差分标准(CML 或 LVDS 或任何其他标准)?
2) 我们计划将此芯片与 AMD FPGA 的 MGT 存储库连接。 我们可以与 FPGA MGT 银行连接吗?
3) 确认 LMH0397 的此高速差分接口的最大数据速率。
4) 如果我们使用 Belden 1694A 电缆,它支持 3G SDI 接口的距离和数据速率是多少?
5) 将此芯片用于 3G SDI 接口时,我们还需要考虑其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 IN+/-、请参阅以下规格。 IN0 具有片上 100 Ω 终端、专为交流耦合而设计、需要一个 4.7-μF 交流耦合电容器以更大限度地减少基线漂移。

    对于 OUT+/-、请参阅以下规格。

    我不熟悉 AMD FPGA 的 MGT 组、但请仔细检查并确保 LMH0397 输出电气规格能够满足 AMD FPGA MGT 电气规格。

    LMH0397 锁定至所有支持的高达 2.97Gbps 的 SMPTE 数据速率。

    对于 EQ 模式下的电缆长度、

    EQ 模式电缆长度 (Belden 1694A、禁用 SDI_OUT):

    –200 米(2.97Gbps 时)

    –300 米(1.485Gbps 时)

    –600 米 (270 Mbps)

    谢谢

    David