This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:TPD1E6B06DPLR 是否具有极性?

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594398/tpd1e6b06-do-tpd1e6b06dplr-has-polarity

器件型号: TPD1E6B06

TPD1E6B06DPLR 是否具有极性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、TPD1E6B06 是一款双向 ESD 二极管。 工作电压为–5V 至 5V。  

    此致、

    McKenzie