This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:PCIe 第 4 代版本

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586669/ds160pr410-pcie-gen4-issue

器件型号: DS160PR410

你(们)好

客户使用 TI DS160PR410 执行 PCIe 第 4 代合规性测试。 测试产生波形、但报告无法解释这些值。 附件是通过测试的其他制造商的波形和 DS160PR410 的波形。 电路上是否有任何参数需要调整?

NG 和 Gen4 无法捕获值​​(示波器将捕获 3 次、其中 3 次未检测到值,但存在波形)。

NG.jpg872bb47f-f680-4db8-994b-b07715dd6abb.jpg

ds160pr4.pdfds160pr410_NG.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    客户能否确认他们输出的是 P07 Gen4 信号? 除非客户从 PCIe 源输出 Gen4 P07 合规性波形、否则这些测试不会运行。  
    客户还可以检查源是否可以输出第 4 代合规性波形?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.它确实在输出 P07 Gen4 波形。 附件图像显示了导通板和 DS160PR410 之间的比较。 客户已测试超过 10 次、但仍然无法获取价值。

    2.测试 environment.jpg

    3.通票板和 DS160PR410.jpg

    添加一些信息:测试 DS160PR410 时、此消息将出现在生成报告之前。

     PASS 将不会收到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    感谢您发送编修。 这会清除我需要的大量信息。 DS160PR410 在该系统中提供的均衡似乎是不够的。 客户能否增加转接驱动器上的 EQ、并重新运行 P07 合规性模式的合规性测试。 我建议逐个增加、因为客户必须重新运行新配置的整个合规性。  

    我不小心点击了 TI Resolved 按钮、因此我会在内部保持该主题打开、以便我们可以继续讨论这个问题。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    由于已经对导通板进行了调整、因此我想尝试调整 EQ。 不过、DS160PR410 有三个可调参数:

    1.增益

    2. VOD

    3.等效

    对这些值有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    我很抱歉错过这个帖子。  

    看起来这个帖子已经从裂缝中掉下来了。  

    设置将取决于布线长度造成的损耗。 SoC 到 DS160PR410 的 RX 的布线长度是多少?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是从 CPU Board_tx 到 TXD_RX 的长度。

    以下是从 DS160PR410 到 CPU Board_RX 的长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    在本例中、我建议以 EQ=9、GAIN=0dB、VOD =0dB 为起点。  
    一般情况下、我们假设 FR4 布线中的每英寸损耗约为 2dB。  

    此致、
    j