This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:有关 HDMI2.0a 2:1 多路复用器的问题。

Guru**** 2931210 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592072/hd3ss215-questions-about-2-1-multiplexer-for-hdmi2-0a

器件型号: HD3SS215

大家好:

我的一个客户考虑将 HD3SS215 用于新产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
他们想知道以下函数是否包含在 HD3SS215 中。
当源一个信号是输入时、HD3SS215 输出一个信号
  比源 B 信号更高的优先级。

2.当 HD3SS215 接收到一个用于源 B 的信号而 HD3SS215 输出一个信号时、
  HD3SS215 输出可提供 B 信号。

3、当源 A 信号不是输入时、 HD3SS215 输出源 B 信号。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    问题 1:  编号 HD3SS215 没有内置优先级逻辑。 源选择完全由外部控制引脚 (Dx_SEL) 控制。 不会自动检测优先级。

    问题 2:  编号 HD3SS215 无法检测信号存在或自动切换源。 需要外部控制逻辑来命令 Dx_SEL 引脚来执行开关。

    问题 3  编号 HD3SS215 没有信号检测功能。 它将继续输出 Dx_SEL 控制引脚选择的任何源、无论该信号实际上是否存在。

    HD3SS215 是一款无源多路复用器、仅根据控制引脚命令进行开关、它没有内置智能源检测或优先级选择功能。 下面是开关控制表:

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    非常感谢您的答复。

    HD3SS215 是无源 HDMI 多路复用器。

    您是否有任何可以满足客户要求的 HDMI 多路复用器?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    根据客户的描述、很遗憾、我们没有能够实现这一点的 HDMI 多路复用器。 我们的器件要求您选择要输出的通道。 根据描述、这里可能适合使用小型 MCU。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    非常感谢您的回复、很抱歉我的回复太晚了。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。