This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:PWRON/过流高电压有效器件

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594240/tusb2046i-pwron-overcurrent-high-voltage-effective-device

器件型号: TUSB2046I

尊敬的团队:  

您有建议使用器件吗?  

要求:USB2.0*4 端口; 封装:SQFN-36;  

PWRON/过流具有低电压有效。 目前、客户的负载开关具有高电压有效功能;此外、输出无法执行可移除/不可移除配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB4041 具有高有效位、但具有 64 个引脚。

     好极了

    Brian