This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:具有不同 fps 帧速率的双通道 TI954

Guru**** 2932150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592059/ds90ub954-q1-two-channel-ti954-with-different-fps

器件型号: DS90UB954-Q1

尊敬的 TI:

我的系统是将两个摄像头 (A:MIPI RAW60fps、B:MIPI YUV30fps) 连接到 TI954、然后输出到 LVDS 桥接器。

它能否与以下选项配合使用:

  1. 954 TX1 发送一个数据、954 TX2 发送 B 数据
  2. 954 TX1 使用 VC ID 发送 A+B 数据
  3. 954 TX1 SNED A 数据、然后将寄存器设置为更改以发送 B 数据、通过控制寄存器开启时间切换 A/B 数据

由于 A 和 B 的帧率和 MIPI 格式不同、我不确定 1/2/3 是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一 

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邵先生、

    954 TX1 发送数据、954 TX2 发送 B 数据

    这是不可能的。 TX1 和 TX2 只能发送复制的数据。

    954 TX1 使用 VC ID 发送 A+B 数据

    是的、您可以在每个 RX 端口重新分配一个新的 VC ID、然后在 TX 端口上输出两个数据。 您的 SoC 将根据 SoC-ID VC 编号知道哪些数据来自哪个摄像头。

    [quote userid=“677524" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592059/ds90ub954-q1-two-channel-ti954-with-different-fps “>954 TX1 SNED A 数据、然后将寄存器设置为更改以发送 B 数据、通过控制寄存器按时切换 A/B 数据

    这是不可能的、因为没有足够的存储器来存储超过 1.5 条数据线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    954 TX1 发送一个数据、954 TX2 发送 B 数据

    ----- 这是不可能的。 TX1 和 TX2 只能发送复制的数据。

    好的、清除。

    2. 954 TX1 使用 VC ID 发送 A+B 数据

    ----- 是的、您可以在每个 RX 端口重新分配一个新的 VC ID、然后在 TX 端口上输出两个数据。 您的 SoC 将根据 SoC-ID VC 编号知道哪些数据来自哪个摄像头。

    如果 A 是 MIPI RAW、而 B 是 MIPI YUV、在本例中是否仍然有效?

    3. 954 TX1 SNED A 数据、然后将寄存器设置为更改以发送 B 数据、通过控制寄存器按时切换 A/B 数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邵先生、

    ]如果 A 是 MIPI RAW、B 是 MIPI YUV、在本例中它是否仍然有效?

    是的、这也没关系。 每个摄像头可以发送不同的数据速率、分辨率和数据类型。

    [引述 userid=“677524" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592059/ds90ub954-q1-two-channel-ti954-with-different-fps/6138090 [/报价]

    您可以在 A 和 B 之间切换、但需要注意以下事项:

    1) TX1 和 TX2 将输出完全相同的数据。 没有办法发送关于它们的替代数据。 如果您想将每个摄像头发送到一个 TX、那么应该使用 DES UB960 而不是 UB954。

    2) 无法打开和关闭 TX 端口。 TX1 或两个 TX 必须同时运行、但不能单独运行 TX2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    您可以在 A 和 B 之间切换、但需要注意以下事项:

    1) TX1 和 TX2 将输出完全相同的数据。 没有办法发送关于它们的替代数据。 如果您想将每个摄像头发送到一个 TX、那么应该使用 DES UB960 而不是 UB954。

    2) 无法打开和关闭 TX 端口。 TX1 或两个 TX 必须同时运行、但不能单独运行 TX2。

    好的、谢谢、我们将在 954 中只选择一个 TX 通道、控制主要在 954 的 RX 上。 (例如,启用 RX0、禁用 RX1 /RX0、启用 RX1;TX 通道将始终为 TX0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shao:

    我们将在 954 中只选择一个 TX 通道、控制主要在 954 的 RX 上。 (例如,启用 RX0、禁用 RX1 /RX0、启用 RX1;TX 通道将始终为 TX0) [/报价]

    这很好、