This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:级联 TXB0104RUTR

Guru**** 2932130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593951/txb0104-cascade-txb0104rutr

部件号: TXB0104

您好、

 

是否可以串行级联两个 TXB0104RUTR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不建议串联使用该器件。 由于内部 4K 系列阻尼电阻器、器件的输出驱动强度太弱、无法驱动回其自身输入端。

    此致、

    插孔