This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:对 LMH1297 IBIS-AMI 软件包中.s4p 文件的澄清

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595022/lmh1297-clarification-on-s4p-files-in-lmh1297-ibis-ami-package

部件号: LMH1297

尊敬的 TI E2E 团队:

我在评估 LMH1297 IBIS-AMI 模型包、并发现中所述的文件名不匹配 LMH1297 IBIS-AMI 模型用户指南 和存档中包含的实际.s4p 文件。

在用户指南(第 2.1 节、表 2)中、终止 S 参数文件列示为:

  • rx (n)_term.s4p :接收器输入的回波损耗 (n = 0 到 1)

  • tx_term (n).s4p :发送器输出的回波损耗 (n = 0 到 7)

但是、在提取的模型文件夹中、我会看到以下.s4p 文件:

       image.png

您能否说明这些.s4p 文件代表什么以及它们如何映射到用户指南中所述的文件名? 具体来说:

  1. 映射/含义

  • 它们对应的点 接收器输入回波损耗 (rx (n)_term.s4p)、对应于 发送器输出回波损耗 (tx_term (n).s4p)?

  • 如果它们对应于 Rx (n)_term / TX_term (n)、则映射到的是什么 N 是什么?

  1. 命名约定

  • 后缀是什么 “da"</s>“ “io3"</s>“ 平均值(例如,工作模式,端接选项,驱动强度,通道索引, 等)?

  • 的预期含义是什么 IN0 Out0 、和 IO 有何独特之处?

短映射表(“文件名“→“功能/模式/通道“)对于确保我们在仿真中使用正确的端接模型非常有用。

此致、
Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego

    “io.s4p"是“是 SDI 输入。

    “In0.s4p"是“是 IO 输入。

    “rx_io3.s4p"是“是 RX 终端的 S 参数

    “tx_io.s4p"和“和“out0.s4p"用于“用于 OUT0。  

    “out_da.s4p"和“和“tx_da.s4p"用于“用于 SDI 输出。

    谢谢

    David