This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:EN 控制

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591814/pca9306-en-control

部件号: PCA9306
主题中讨论的其他器件: TXU0101

您好的团队、

我正在考虑一个在 VREF1 和 VREF2 电源接通后控制 EN 信号的电路。
EN 信号可以是推挽式还是开漏式?
我正在考虑使用双电源缓冲器(推挽)来控制 EN 信号。

此外、是否可以在 EN 信号上添加下拉电阻器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higuchi-San、

    我不确定您的应用电压电平是否完整实现、但如果您对 VREF2 电源使用推挽信号、这样可以。  

    我以 3.3V 信号为例。 该引脚可控制为 3.3V 或 0V。  

    请注意、VREF2+EN = VREF1 + VTH、其中阈值电压估计为 0.6V  

    [引述 userid=“457048" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591814/pca9306-en-control

    我正在考虑使用双电源缓冲器(推挽)来控制 EN 信号。

    此外、是否可以在 EN 信号上添加下拉电阻器?

    [/报价]

    如果您计划使用推挽信号直接控制 EN、此实现将不起作用。  

    因为现在您要通过推挽电路将 VREF2+EN 设置为 3.3V 或 0V。 这会影响连接 SCL1 -- SCL2 和 SDA1 -- SDA2 的通道 FET 上的栅极偏置。 推挽电路会将 EN 处的电压设置得过高。  

    如果您对 EN 信号有一个下拉电阻、这将创建一个带有 200k Ω 电阻的分压器、并且除非驱动为高电平、否则器件将始终处于关断状态。  

    请确认您对此应用的电压要求、以便为您提供更好的帮助。 此外、您是否使用电平转换模式或开关模式?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    电压要求如下:
    VREF1:VADJ (1.2V 至 3.3V)
    VREF2:3.3V

    由于 VREF1 可能等于 VREF2、因此我们正在考虑一种开关模式解决方案。

    我们正在发送当前正在考虑的配置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、樋口山、

    我们目前正在美国庆祝感恩节假日、因此请预计会有一些延误。 我们将查看由星期一提供的信息和响应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higuchi-San、

    VREF2 和 EN 引脚是否已连接?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    VREF2 和 EN 引脚未连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higuchi-San、

    此实现方式将无法正常工作。  

    当 VADJ = 1.2V 且 2 侧上拉至 3.3V 时、该器件将通过 2k PU 电阻器通过通道 FET 并通过 2k PU 电阻器从 3.3V 电源创建一个分压器并添加到 1.2V 电源。  

    我建议在 200k 电阻器之后短接 EN+VREF2 连接。 这是 PCA9306 的正确用例:  

    TXU0101 的用途是什么?  

    在 A = HIGH 时、输出通过 10k PD 电阻器下拉至 GND。 在这种情况下、PCA9306 将始终关闭。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    感谢您的回答。

    您给出了一个示例、其中 VREF1 = 1.2V、但它也在 VADJ = 1.2V、1.8V 或 3.3V 时起作用吗?

    TXU0101 用于监控两个电源是否都打开。
    当两个电源 (VCCA、VCCB) 都开启时、预计会出现 EN = HIGH。

    VADJ 和+3.3V 的上电时序取决于另一块电路板、
    因此、我希望电路在两个电源都打开后启用 EN。

    我已经修改了电路配置。
    是否可以进行此配置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higuchi-San、

    我将在明天中午 CST 之前作出答复。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higuchi-San、

    我看到您在 10k PD 电阻器的原始实现中做了什么。 当 VADJ = 0V 时、TXU0101 关闭、因此输出悬空。 10k PD 电阻器用于适当偏置、从而使 EN =~ 0V 且 PCA9306 处于高阻态 但是、当 TXU0101 将在 By 上输出逻辑高电平时。 如果使用 10k PD 电阻器、则将从 TXU0101 接收大约 3.3V/10k = 0.33mA 的 IOH。 我怀疑到 By 的输出端有一些压降、该电压可能不是 3.3V VOH、而是 3.2V。 无论如何、由于 PCA9306 设置为电平转换模式且 EN+VREF2 短接在一起、这会将 EN 电压调整为 VADJ + VTH = VADJ + 0.6V、并允许在 VADJ = 1.2V/1.8V/3.3V 的所有三种情况下进行适当的电平转换到 3.3V 侧。

    这将是一个有效的用例:  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    感谢您的回答。

    根据建议的设计是否可以在 VADJ=3.3V 下运行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahiro、

    尽管 PCA9306 以电压转换模式连接、其中 VADJ = 3.3V 且 2 侧= 3.3V、但这仍适用于 I2C 用途。  

    向 TXU0101 的 A 输入施加 3.3V 电压、由于电流下降了 10k、输出电压为 3.2V~。 这会设置 EN 电压=~ 3.2V、因为由于 VREF1 上的 VADJ = 3.3V、此时几乎没有电流进入引脚。  

    两侧都上拉至 3.3V。 在空闲状态下、连接 1 侧和 2 侧的通道 FET 将为高阻态。  

    当任一侧拉至低电平时、1 侧将看到 2 侧。  

    这看起来是一个有效的用例。  

    此致、

    Tyler