This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:THVD4431EVM 不能按预期运行

Guru**** 2926780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595126/thvd4431-thvd4431evm-not-working-as-expected

器件型号: THVD4431

团队、
您可以就以下申请提供帮助吗?

此卡未按预期工作:
  电路板由 5V 电源供电 (V+约为 5V、V-为–3V)。
  -我们将其配置为模式 001 (RS232) 并将 L2 环回到 L3。
请参阅随附的卡配置和示波器测量图片(通道 1 上为 R2、通道 3 上为 R3)。  
-为什么我们不在两个通道上看到相同的信号?

我们最终需要使用 3.3V 电源为电路板供电、但随后我们在 3.2V 时测量 V+、在 700mV 时测量 V-。
-这种行为是预期的吗?

THVD4431EVM_jumpers.png

RS232_R2-R3.jpg

 

提前感谢、
Anber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在评估模块上添加了一个缺少的电容器 C24、它现在可以工作、也可以使用 3.3V 电源。

    谢谢!