This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:输出信号问题

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594529/am26ls32ac-output-signal-issue

器件型号: AM26LS32AC

您好、

我尝试使用 AM26LS32ACDRG4 作为 DS26LS32ACM 的直接替代产品、但输出不是 TTL。 根据以下标准 (AM26LS32ACDRG4 与 DS26LS32ACM 并联)  

image.png

绿色-> DS26LS32ACM 的输出(输出 A/PIN3)

黄色->来自 AM26LS32ACDRG4 的输出 (OUT A/PIN3)

原理图如下所示:

image.png

有什么建议为什么我得到这样的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您的原理图是否准确?  

    器件的引脚 8 是 GND、但看起来没有连接到任何 GND 网络。 您能否确认该引脚实际上连接到 GND?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!这就是问题所在