This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:Ds110df111 信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594789/ds110df111-ds110df111-info

部件号: DS110DF111

您好、TI 专家。 我需要知道 ds110df111 3R 器件是否支持 Xilinx Aurora 64/66B 10Gbps(10.3Gbps 原始比特率)协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    DS110DF111 不是协议感知器件、因此它没有严格的协议依赖性。  10GbE 也是 64/66B 编码的、线路速率为 10.3125Gbps。

    假设 Xilinx Aurora 的信号电平与典型的以太网信号(通常为 600mVppd - 1600mVppd)相当、那么 DS110DF111 不会出现任何问题。

    谢谢、

    Drew